欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

修正RoHS指令是什么?(修正RoHS指令特集)

  • 2021.09.28 16:47:07
  • 米思米
  • 2535

“该装置与生产设备是在RoHS2对象范围内?还是对象范围外?”如无法立即回答,须进行检查!

ž RoHS指令是什么?

ž 修正RoHS指令是什么?

ž 参考信息:各国RoHS的动向 / RoHS2相关链接

修正RoHS指令是什么?与RoHS1的差异是什么?

2013年1月起生效。分阶段性以全部电气电子产品为对象。有显示CE标识的义务

施行RoHS1后,存在适用范围不明确与对象产品辨别困难等潜在问题,新修正的RoHS指令于2011年7月公布施行。 (以下称为RoHS2。)
RoHS1于2013年1月2日失效,从2013年1月3日起,RoHS2正式生效。

下面总结了从RoHS1到RoHS2的变化点。主要的变化点有2点。

1.   对象产品为全部电气电子产品(开放范围化)

2.   需要作成并保管CE宣言书及技术文件资料


RoHS1 (2002/95/EC)

RoHS2 (2011/65/EU)

规制物质

6 (Pb、Hg、Cd、Cr6+、PB、PBDE)

10个 (Cd 、Pb、Hg、Cr6+、PBB、PBDE、DEHP、DBP、BBPDIBP)

对象产品

范畴1~710

全部电气电子产品
  (范畴1~11)

适用除外产品
  (Exclusion)

2件

10件

适用除外用途
  (Exemption)

Annex

Annex III (现行Annex)
  Annex IV (
范畴8&9专用)

适用除外用途的有效期限

4年

范畴1~7与10:   最大5年
  范畴8&9: 最大7年

RoHS适用证明方法

未提及

作成并保管CE宣言书以及
  技术文件资料

RoHS2的对象产品与适用开始时期,如下所示。各产品不同适用开始时期也不相同,请注意。

No.

项目

适用开始

显示CE标识
  义务开启

1

大型家庭用电气产

2006年7月

2013年1月3日

2

小型家庭用电气产品

2006年7月

2013年1月3日

3

IT及远距离通信机器

2006年7月

2013年1月3日

4

民生用机器

2006年7月

2013年1月3日

5

照明装置

2006年7月

2013年1月3日

6

电动工具

2006年7月

2013年1月3日

7

玩具

2006年7月

2013年1月3日

8
  (
增加)

医疗器械

医疗器械

2014年7月22日

同左

体外诊断医疗器械

2016年7月22日

同左

9
  (
增加)

监视控制机器

一般

2014年7月22日

同左

生产

2017年7月22日

同左

10

自动贩卖机

2006年7月

2013年1月3日

11
  (
增加)

未记入上述范畴的其他电气电子机器

2019年7月22日

同左

最后,确认10件适用除外产品(Exclusion)与示例。
生产设备相关d) 固定式大型生产用工具与 e) 大规模固定式设备为对象范围外产品。

Article
  2.4

适用除外 (Exclusion)

示例

a

军事目的的武器、军需品及军事用器材

导弹军事用电脑

b

以安置在太空为目的,设计而成的器材

卫星航天探测器

c

作为本指令范围以外或不符合指令的其他种类机器中的一部分,特殊设计、设置的机器以及该机器的部分,发挥该功能,且可通过同一特殊设计的机器进行更换。

安装至航空机搭载专用电脑。

d

固定式大型生产用工具

材料、物品制造与加工用机器(CNC车床、桥架型铣床・钻孔器械、金属加工冲压机器、报纸印刷机等)   、作业检查用机器(电子激光、红外线、光谱、紫外线异常检测系统、回路基板与印刷配线基板的自动嵌入回路检测器等)、起重机、
  其他具备相同型号、内部构造、重量的机器类

e

大规模固定式设备

包括机器人与工作机器在内的制造加工生产线(工业产品、食品、印刷物品等)、旅客登山电梯、传送带传送系统、自动储藏系统、电源供给装置(发电机等)、
  铁路信号设备、非住居用固定冷却装置、空调设备、
  冷藏
加热系统

f

作为人与货物的运输手段,但规格未受到许可的电动自行车除外

汽车、商务用车、飞机、列车、船

g

仅限专业用途使用的,非道路通行用可移动机器

油压挖掘机、叉车、路面修补装置、收割机

h

能动型埋入式医疗机器

心脏起搏器

i

住宅与发电所等系统型太阳能板

太阳能电池

j

仅供企业使用,仅以研究开发为目的而特殊设计的机器

瓦特天平


修正RoHS指令是什么?(修正RoHS指令特集)

1.仅出口EU的电气电子机器基本上都要符合RoHS2要求,须显示符合CE标识。 (从2013年1月3日起开始)

2.固定式大型生产用工具与大规模固定式设备等为RoHS2适用除外产品 (Exclusion)。

3.关于安装在电气电子机器中的电气电子部件虽不符合CE,但关于6种RoHS2规制物质,也可选择允许容量以下该定位。(但,不可仅出口EU。且,包含的电气电子机器,须显示CE标识)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities